结果:找到"智能 物联网 植物 WiFi 服务器 客户端 微信小程序 音乐 摄像头",相关内容1000条
- 启明智显分享|WIFI&蓝牙智能猫眼门铃应用方案
- 随着生活与科技水平的提高,国民对智能产品的依赖程度愈加强烈。据中国智能家居行业研究报告统计,智能家庭安防需求量增长已超过90%。一方面,相较于日韩智能门铃门锁高达80%、60%的渗透率,国内智能门铃门锁渗透率相对较低,展现出了广阔的市场发展空间。另一方面,智能家居行业近几年在中国的大势发展,带动着智能安防在国内增量快速提升,智能门铃门锁行业正处于快速发展阶段。产品的迭代伴随着用户需求的升级而升级,相较于传统猫眼门铃而言,智能猫眼因其在用户的安全性、管理性方面更加智能化而受到了广泛青睐。为满足消费者日益增长的对产品智能化的更高需求,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3芯片的高性价比智能猫眼门...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能猫眼 智能家居 ESP32-S3 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-16 11:06:00
- 智能门铃门锁解决方案|搭载ESP32-S3的3.5寸IPS彩屏
- 行业背景智能猫眼是一种替代传统猫眼的家居安防产品,是安装在防盗门上可以24小时自动拍照、感应监控的智能产品。通过摄像头和液晶屏显示,对来访者进行自动拍照/录像,以便业主外出归来时查看来访记录。随着国家对住房市场的推动,中国未来5年将迎来近3亿人的租房,长租公寓在2010年达到1000万间。由于长租公寓迎来爆发式增长,管理者开始寻求用最少的人力和时间去管理房间和庞大的租户群体,降低运营成本。总体来看,智能家居设备的需求量必然更会大增,这一市场的潜力巨大。2017年全球智能家居设备在市场上的销售量为6.63亿台,预计到2023年,智能家居设备销售量将达到19.4亿台,超过智能手机销售量。自201...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能门锁 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-20 15:47:00
- 具有wifi数传功能的计数器
- 需求:单片机+数码管显示+WIFI数传模块用单片机对AB两路反射式或对射式光电开关的脉冲的上边沿计数(大约几秒1个有效脉冲),检测到有效边沿后,在X秒的不应期内忽略后续到来的边沿,X秒后,才重新检测边沿。X可由使用者用旋钮式电位器连续设置,或用+/-按键设置,范围0.1到9.9秒,0.1秒步进。用数码管显示出B路的计数值,计数范围:0到99999;正常情况下,任意时刻A路计数器的值,B路计数器应该在10秒以内重现这个值。如果超过10秒仍然等不到B计数器重现这个值,就发出声光报警。将B路计数器的值写在WIFI模块端口上,等待云端软件读取。计数器有两个计数模式:手动清零模式、自动清零模式(可以设...
- 所属专栏: 项目外包 标签: wifi 物联网 计数器 发帖人:顶贴SMT厂 发帖时间:2022-09-10 00:20:00
- 启明云端分享│WT8266-S5的正确打开方式
- 1.概述ESP-12F(WT8266-S5)WiFi模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。该模块核心处理器ESP8266在较小尺寸封装中集成了业界领先的TensilicaL106超低功耗32位微型MCU,带有16位精简模式,主频⽀持80MHz和160MHz,支持RTOS,集成Wi-FiMAC/BB/RF/PA/LNA,板载天线。该模块支持标准的IEEE802.11b/g/n协议,完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。2.主要特性•采...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-09-02 17:43:00
- 物联网方案(合宙4G+NB+WIFI)、单片机开发
- 本人及伙伴具有3年物联网开发经验使用合宙模块AIR202/AIR302/AIR724等也可进行单片机开发欢迎有需要的朋友联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网 4G NB WIFI 发帖人:来了来了 发帖时间:2021-05-08 09:22:00
- 直播领开发板:万物智联时代:传感企业如何抓住智能化新趋势&新商机?
- 传感器作为万物智联时代的基础,它是获取海量数据和信息传递的入口,我们生活的方方面面,均离不开传感器的应用。比如在今年疫情期间,居家隔离成为阻断疫情最重要的举措,为了防范人员随意进出,一些社区为居家隔离人员安装“智能门磁”,不但能实现24小时实时监测开关门状态,还能在发生异常情况下,第一时间通过手机App发出告警信息通知社区管理人员,大大提升了疫情期间社区管理的工作效率。再比如像PIR人体移动传感器,可自动探测人体移动,当主人离家之时,若家中有异常,将推送提醒通知到用户手机里。还可配合照明设备使用,在夜起时,灯光跟随脚步亮起,让用户不再摸黑。温湿度传感器,能够自动感知室内温度和湿度,并可联动家...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 传感 智能 物联网 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2020-09-07 14:12:00
- 物联网插座心得【暑期训练营进阶班】
- 经过了半个月的课程参与,学会了如何通过阿里云服务器以及EMW3080(wifi模块)连接设备到物联网,收获很大!进阶班让我了解了物联网的魅力,以及单片机连上物联网的方法。虽然一开始听程序讲解听得很懵逼,但经过自己的琢磨和反复观看回放,以及讲师们的答疑,终于弄懂了设计思路,参加真的不亏!实物图:开源链接:https://oshwhub.com/BensonWood/wu-lian-wangwifi-636382a
- 所属专栏: 活动专属 标签: 物联网 智能插座 发帖人:Benson 发帖时间:2020-08-26 15:53:00
- 第四届立创大赛震撼作品-fish物联
- 注:后面我会上传整个系统的视频演示效果,目前正在整理中...开源的资源文档请去这个链接下载:https://diy.szlcsc.com/p/fishiot/fish-wu-lian因为发帖子时报敏感词和图片错误,所以更详细的描述,也请点击上面的那个链接,本帖子中只给出几张效果图整个系统的细节还是很多的,也花了我很多时间,更多细节请看我的个人作品官网:www.fishiot.top编辑原因:大赛作品设置超链
- 所属专栏: 技术交流 标签: fish物联 物联网 手机APP 微信小程序 Web控制台 Wifi GPRS PC上位机 STM32 发帖人:书夜难鸣 发帖时间:2019-08-21 09:46:00
- WIS800CMQTT客户端连接MQTT服务器使用方法
- WIS800C是否支持MQTT功能?如何使用?答案:支持!今天讲述MQTT功能的使用,操作很简单。小知识:MQTT(消息队列遥测传输)是ISO标准(ISO/IECPRF20922)下基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在TCP/IP协议族上,是为硬件性能低下的远程设备以及网络状况糟糕的情况下而设计的发布/订阅型消息协议MQTT协议文档,请自行下载文档,已上传:MQTT-3.1.1-CN.pdf关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上个月的一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html本次采用的MQTT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800CTCP通信 MQTT服务器 客户端 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-03-20 18:09:00
- 微信智能硬件
- 本公司正规注册,可免费开增值税普通电子发票。公司服务包括:PCBA生产,单片机或嵌入式程序开发,硬件开发,网络软件开发,APP开发,云端服务。微信红外监控LED方案是我司的一个案例,我司已实现微信公众平台的接入,智能硬件可以在手机待机时推送消息给手机微信端,其他微信硬件产品方案也可与本司联系订制。公司还有2.4G控制器及遥控方案,免费订制改版遥控。微信红外监控LED方案本公司历经多版本研究调试,开发出稳定可靠的微信红外监控LED方案。本方案在LED灯里加装wifi芯片,通过wifi路由器接入互联网,用手机端上的微信控制灯具,查看灯具的亮灭情况,以及灯具上传感器的测量数据,并可以在手机待机时接...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: wifi 微信硬件 2.4g 物联网 发帖人:劢联电子 发帖时间:2019-03-05 14:51:00
返回